CRNE泵帮助冷却润滑剂系统实现变频控制

FISBA OPTIK公司选用RumA离心机和格兰富水泵

公司介绍

德国的RumA Reinigungstechnik公司主营用于冷却润滑剂净化应用的盘式过滤器、烛式过滤器和离心机。

离心机是冷却润滑剂供给过程中不可或缺的一环。离心机能够将任何种类的液体与固体分离。如果系统操作人员需要极高的润滑冷却剂纯度(例如在研磨、珩磨和抛光应用中),就必须使用离心机。此外,离心机也被珠宝行业用于回收金、银等可回收材料。在大流量工作条件下,离心机可提供出色的分离效率(是重力加速度的1800到3500倍),因此尤其适用于处理贵重金属。

面临挑战

FISBA OPTIK 公司需要为其玻璃加工系统提供清洁的润滑冷却剂。该公司主要经营用于医疗技术、半导体、工业制造、安保和太空飞行等行业的透镜产品。 此类透镜直径与铅笔芯相仿(仅0.5mm),因此无论是凹面或是凸面的研磨都是一项艰巨的挑战。为了生产出完美无瑕的透镜,系统必须始终以恒定的温度和压力来供应润滑冷却剂。

格兰富解决方案

格兰富与RumA进行了紧密合作,设计出了一套能够帮助FISBA OPTIK 公司始终如一地供应恒压冷却液体的系统。首先,RumA制造了一套每分钟可最多供应450升冷却润滑剂的中央冷却润滑剂系统。这得益于其中包含的三台离心机,每台可以从冷却润滑剂中分离10 dm³ 的固体。FISBA OPTIK新建的4400m² 生产厂房中的三层机床的冷却润滑剂均来源于一个4000升的水槽。厂房的每一层都安装了两台格兰富CRNE变频泵,每12小时自动交替运行。水泵采用恒压控制,能够在整个供给流程中维持恒定的6bar供给压力 – 即使是在多台机床同时需求冷却润滑剂时也不例外。供给管道、水泵和离心机均为根据该厂房特定条件而专门设计。格兰富还对系统的压力损失进行了计算。"

照片:每一台格兰富润滑冷却剂泵均配有一台备用泵。工厂的所有系统均采用不锈钢制成,由于采用几乎不含乳浊物的水作为冷却剂,因此腐蚀风险很低。

优势

格兰富E-泵拥有出众的性能系数和各种实用功能:

  • 针对目标工作点进行单独调整
  • 通过压力、压差和液体温度传感器(0-10V或 4-20 mA)进行驱动
  • 通过插头和水泵系统进行电机连接
  • 可使用R100遥控器进行调节。


通过这样的方式,可以非常简单地将E-泵整合到生产工序中。模拟和数字输入可实现单独的驱动,例如用于机床任务分配。

在FISBA的项目中,CRNE变频泵的益处是显而易见的。

“同一层厂房的机床最多时每分钟需要约150升冷却润滑剂。运行的水泵必须能够满足这一需求,”RumA销售经理Andreas Huber表示。“当运行的机床数量减少时,冷却润滑剂的需求量也会相应降低,此时水泵就会自动降速。重要的是,水泵必须能够始终提供恒定的压力。”

RumA公司Dipl.-Ing. (FH)总经理Rudolf Hasenfratz (左)和Dipl.-Ing. (FH)销售经理Andreas Huber(右).

变频控制既能够实现可观的节能效果(降低运行成本),还可以带来一系列的技术优势:如果水泵减速运行,传递到冷却润滑剂的热量就减少了,因此无需再安装单独的冷却装置。

在润滑冷却剂应用方面,RumA公司的工程师十分偏爱格兰富水泵。该公司已在全球安装了约3000套润滑冷却剂系统。而格兰富的服务范围也遍及全球,因此双方的合作可谓是自然而然的选择。

案例:对于台中精机来说,没有消息就是最好的消息。

客戶對於台灣某家機械工具製造商的服務 讚不絕口

了解更多

小仓刹车采用渗漏的柱塞泵

格兰富 MTS 高压泵现已应用于小仓冷却系统

了解更多
250