格兰富水泵帮助净化系统节省空间

紧凑的尺寸和出色的实用性使得格兰富MTRE泵成为了Transor Filter公司的最佳选择

公司介绍

Transor Filter公司主营用于机床的自洁式微过滤系统,产品经久耐用,拥有30余年的从业经验。该公司产品的独特之处在于其采用的“盘式过滤器”设计。系统主要用于净化和温度控制应用,尤其适用于研磨和电火花腐蚀过程。

Transor提供的所有系统均采用模块化设计,可根据具体需求进行调节和性能扩充。系统集成高性能水泵和冷却系统,可实现最佳的能耗。这确保了机床能够得到可靠的冷却润滑剂供给,而且维护需求极低。

面临挑战

Transor公司经常需要制造尺寸紧凑而又能够应对高流量需求的系统。为应对这一挑战,公司开发出了一套名为“TCF”的解决方案,这是一种节省空间的系统解决方案,包含所有的标准系统,但尺寸大幅减小。

在开发TCF的过程中,Transor的工程师将控制柜的尺寸视为重中之重。他们面临的第一个挑战就是缩小用于控制水泵转速的变频器的尺寸。在冷却润滑剂供给应用中,变速泵是必不可少的,尤其是在系统需要以恒定的压力向多台机床进行供给,或是以变化的压力向单台机床供给时。

解决方案

凭借配备MGE电机(最高功率22kW)的格兰富MTRE泵,Transor公司圆满解决了这些难题。该水泵将微型变频器直接整合到电机驱动单元中,因此可显著节省控制柜中的空间。此外,MGE电机还能够提供机床和润滑冷却剂供给系统所需的所有设置选项和运行模式。

“这种水泵可以完全实现自主管理,”技术经理Christian Acker表示。

这些MTRE泵被用于一个“纯净的”冷却润滑剂供给回路中,负责向机床提供经过净化的研磨油。

优势

MTRE泵的最大优势之一在于它的易用性。这种多级立式潜水泵安装在冷却润滑剂供给槽中,其水力设备浸没在泵送液体中。

照片:“简便的操作、节省空间的电机和微型变频器使得MTRE泵成为了我们的理想选择。”Transor公司总经理Gerd Hasse说道。

这款水泵有多种尺寸和级数可供选择,可满足各种流量和压力需求。通过安装空腔(未安装叶轮的隔室),还可以对水泵的浸入深度进行调节,以适应不同的水槽深度。

还可通过安装外部传感器来帮助水泵进行压力、压差、温度、温差或流量调节。在此情况下,水泵会自动根据相应控制参数的目标数值来对其性能进行调节。

“简便的操作、节省空间的电机和微型变频器使得MTRE泵成为了我们的理想选择。”Transor公司总经理Gerd Hasse说道。”

E-方案水泵所带来的节能(以及相应的成本节约)效果也赢得了越来越多Transor客户的青睐。正是因为这个原因,MTRE系列水泵在控制柜尺寸不受限制的系统中也得到了广泛的运用。

案例:对于台中精机来说,没有消息就是最好的消息。

客戶對於台灣某家機械工具製造商的服務 讚不絕口

了解更多

小仓刹车采用渗漏的柱塞泵

格兰富 MTS 高压泵现已应用于小仓冷却系统

了解更多
250