格兰富了解需求

不仅是格兰富深受欢迎的水泵解决方案 - 而且还有格兰富技术熟练的员工拥有的技术诀窍。

欧洲金属加工液体论坛主办方邀请格兰富的 EU 机加工行业区域经理 Holger Fritzsche 发表讲话,畅谈金属加工液体系统中采用高效泵送系统的可能性。

W我们可以很自豪的说:我们是一个全线供应商 -- 不仅关于产品。 Holger FritzscheHolger Fritzsche

Holger Fritzsche,格兰富 EU 机加工行业区域经理。

就在 Fritzsche 先生步上讲台之前, 我们问他格兰富能够为这个特殊的行业带来什么。

该次大会讨论了金属加工液体在汽车行业中面临的主要挑战。 格兰富能够为这个行业提供什么?

Holger Fritzsche:我们提供范围广泛的产品 - 不仅限于与工业制程相关的产品,甚至还包括所有建造服务应用,如加热系统、空调、供水以及废水处理等。 更为重要的是,我们提供许多支持解决方案和核心能力,例如配有集成控制和频控传动的水泵和加压系统,我们使用水泵审计寻找大耗能设备的长期经验,培训和研讨会以及为优化制冷剂系统提供我们全新的格兰富设计工具。 我们可以很自豪的说:我们是一个全线供应商 -- 不仅关于产品。

250