预组装的装置可以在压力下保持冷却

MTS 即插即用,只需添加动力

格兰富目前为冷却剂过滤系统推出完整的即插即用抽吸装置。MTS 预组装系统包括不同尺寸的定制泵基板、管道和液压阀。

“只需添加动力并将其连接至清洁的过滤系统,即冷却剂质量在 100 微米或以下”,英国格兰富泵业有限公司的地区销售经理 Kevin Wilkinson 说道。

图片说明:用于冷却剂过滤系统的MTS 即插即用系统。

图片说明:用于冷却剂过滤系统的MTS 即插即用系统。

他补充道,机床,包括研磨机现已发展到需要更高的冷却剂压力。之前的标准是 20-30bar,如今的最低要求是 70bar,但某些应用领域的冷却剂通道只有 4 毫米甚至更小,可能要求更大的压力。

格兰富 MTS 系列的三轴螺杆泵可以为机床提供高达 130bar 的压力和高达 900 升/分钟的流量。较高的压力需要泄压阀,但是客户不必担心,因为整套泵装置已带有泄压阀。

“像他们那样的过滤系统制造商,”Wilkinson 说,“这些装置可为使用清洁冷却剂的大型系统增加价值。此外,我们可以在四至五周内生产和交付泵。使用套装装置可以节省很多安装时间。”

详情请联系您当地的格兰富机加工行业业务能力中心

粗粒碎屑直接通过新的过滤泵

格兰富 MTA 系列提供多种尺寸的高效泵产品和电机

了解更多

冷却剂泵配备内置速度控制器

格兰富 MTRE 可以承受更大的压力,过滤需求更低。

了解更多
250