提升压力,节省能源 ——只需将泵升级即可

起亚汽车的称心选择:格兰富螺杆泵和变频器

在韩国华城的一家起亚汽车工厂内,钻孔机操作人员正逐渐失去耐心,因为他们用于冷却润滑剂的齿轮泵(非格兰富产品)低劣的性能,而且还经常出现故障。起亚不得不在水泵故障后更换整个泵组,这使得维修成本上升。

此外,泵组是由一个固定转速的电机进行驱动的。这意味着无论机床实际需求的压力如何变化,泵组都以一个恒定的流量来输送乳化液。

这家全球性的汽车制造商急需一个更好的解决方案。

格兰富建议起亚汽车使用格兰富MTS螺杆泵以及CUE变频器的组合——这一组合更可靠而且能节省费用。

起初,起亚并不认可这种类型的泵需要与一个变频器一起使用,格兰富韩国工业销售工程师Wonjae Kim说道。而后,起亚决定先在现场测试中试一试。

测试
采用集成变频器之后,MTS螺杆泵的流量和旋转速度均减半,Kim说道。

“我们减少了原本被现有的泵组浪费的旁通流量,并消除了冲洗流,这样就可以将泵的转速设置在49% (约30Hz),但压力仍比之前的泵高,”他说道。他还补充说,随着电机速度的下降,操作过程中产生的噪音也小了。

此外,MTS螺杆泵的功耗也降低了60%。

“之前的泵在出口阀关闭时仍在最高压力(60巴)下以最大功耗进行运作,”Kim说。“加入CUE变频器以后,会在出口阀关闭时降低压力。阀门在泵总运行时间中有将近一半时间是关闭的,这样我们就能使泵系统节省更多能源。”

之前的泵以110 千瓦时/每天的功耗进行工作,而格兰富MTS螺杆泵则为45千瓦时/每天。起亚汽车的操作人员Il Pyo Hong对格兰富的现场测试非常满意。“我们认为对格兰富这一变频器方案进行测试是明智之举,” Hong说道。“我们亲眼目睹了其卓越的性能。这个系统将帮助我们节省运营成本。”

日产俄罗斯公司牵手格兰富公司

日产公司在俄罗斯的第一家工厂需要泵机提高能效和可靠性。

了解更多

VW 的能源对话

格兰富向汽车制造商展示了如何降低生命周期成本

了解更多
250